结果:找到"成员 管理",相关内容983条
- 【FAQ】系统中商品成ben价是怎么计算的?为什么会变?
- 在系统中成ben价有两种设置方式,一种是用移动加权平均算法算出的平均成ben价,一种是用户手动设置成ben价。1.移动加平均算法得出的数值(系统默认)在用户没有为商品手动设置成ben价的情况下,系统默认采用的是移动加权平均算法得出的数值。移动加权平均法的计算公式为:存货单位成本=(库存原有存货的实际成本+本次进货的实际成本)/(原有库存存货数量+本次进货数量)举个例子:物料A首次入库500个,入库成ben价是1元/个;第二次入库200个,入库成ben价是1.5元/个。在物料A没有产生出库的情况下,那么按照移动加权平均公式计算,经过两次入库后,商品的最终成ben本价如下:(500*1+200*...
- 所属专栏: 立创ERP 标签: FAQ 成ben价管理 发帖人:立创ERP客服西子 发帖时间:2023-05-12 11:45:00
- 生产管理-成品管理每个成品不同SN
- 生产管理-成品管理生产过程中,零件会有部件号,FRU每个成品会有不同SN,多个部件号组成一个SN这个怎么处理?
- 所属专栏: 立创ERP 标签: SN 生产管理 成品管理 发帖人:RichardSu 发帖时间:2023-04-26 19:01:00
- 功能建议:工程成员管理
- 在团队下创建的工程添加成员时无法快捷从团队里选人需要输入ID或昵称十分不便捷
- 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA 工程管理 成员 发帖人:LSweet 发帖时间:2022-12-13 09:19:00
- 如何删除多余的内层
- 不知道啥原因,多了个内层,不知道怎么删除,导入到专业版也试过,删不掉;画好了,下单才发现,不想重新画了;不删除,担心DRC检查问题。麻烦咨询有没有高招。(可能,开始布线四层,两层纠结过;不清楚了啥情况了)
- 所属专栏: PCB设计 标签: 层管理 发帖人:Wally 发帖时间:2022-02-19 17:52:00
- 立创EDA专业版-设计档案(工程)-成员权限(角色設定)
- 图片
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 成员权限 角色設定 发帖人:ScottLin 发帖时间:2021-05-19 13:10:00
- 具有太阳能电池最大功率点跟踪功能的4A单节磷酸铁锂电池充电管理集成电路CN3801
- 张家港瑞晶半导体有限公司位于苏州张家港,成立于2019年,公司主要从事半导体集成电路、计算机软硬件、电子产品、仪器仪表等相关产品的研发、制作、销售,目前为上海如韵电子华东地区总代理,主要销售产品有复位、电压检测、电池充电与管理、LED驱动、DCDC、LDO、场效应晶体管、放大器等,所有产品均由国内外的晶圆代工厂、封装厂和测试公司完成。如有需要请联系:赵先生概述:CN3801是一款可使用太阳能板供电的PWM降压模式单节磷酸铁锂电池充电管理集成电路,独立对单节磷酸铁锂电池充电进行管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。CN3801具有涓流,恒流和恒压充电模式,非常适合磷酸铁锂电池充电...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 锂电池,充电管理,集成电路 发帖人:瑞晶半导体 发帖时间:2020-12-11 16:13:00
- 关于成员管理的建议
- 在添加成员的时候,可否提供一个个人合作过或者经常合作的成员的列表,最好允许为成员进行备注,因为网名的辨识度太低。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 成员 管理 发帖人:ndtc 发帖时间:2020-07-24 10:10:00
- 智慧园区实际应用实例--智能巡更系统
- 一、需求背景小区或者工业园区保卫工作,夜晚巡更。以往是通过签到或者扫二维码方式判断,过程中可能会出现帮打卡或者不到现场的可能性。为了避免此情况,现在提供超低功耗的M1卡加NB-IOT双频阅读器,通过识别保安绑定的个人M1卡,再将打卡信息实时传到后台。保证巡更的严密性和安全性。二、系统组成13.56M的RF芯片加NB-IOT互联,实现了真正的超低功耗,使用年限一年以上不用充电三、系统原理工业园区(或居民小区)安保人员携带M1卡片进行巡逻,在巡逻路线上设置打卡点,安装双频阅读器(13.56MHz+NB-IOT),安保人员在园区内巡逻,将所有点位全部巡视一遍,完成打卡,打卡数据信息会通过NB-IO...
- 所属专栏: 技术交流 标签: SI24R1 NRF24L01P 人员定位 有源标签 资产管理 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-11-08 16:47:00
- 廉租房智能门锁系统方案--国家安全管理政策风口
- 开锁端通常使用的两种方案:1.单频卡:采用13.56MHz频率的RF芯片,用于短距离的识别,其优势是便携、成本低。2.采用13.56MHz+2.4G的芯片,组合成一个既能短距离连接,也能较远距离识别的小型系统。门锁端门锁里面有13.56MHz+2.4G芯片,13.56MHz芯片负责低功耗识别门锁卡,2.4G芯片可连接楼道中继网关传输数据,中继网关可通过4G网络上传到后台数据分析,可以实现监控租客的出入情况,又保护了租客的隐私。系统工作原理廉租房小区门口部署RFID阅读器,当住户携带双频卡进入小区时,2.4G阅读器识读RFID卡片信息,判断进出状态,并打开闸机,通过远程平台进行人员进出情况进行...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 智能门锁 流动人员管理 13.56M低功耗 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-11-05 10:27:00
- 廉租房智能门锁-人员流动管理方案:SI522+SI24R1+SI24R2E
- 市场需求:随着国家经济的蓬勃发展,国内人员流动越来越多,体量越来越大,流动人员管理的需求日益增加。众所周知,流动人员多以廉租房为居住地方,因此,这一难题,解决的关键点在于廉租房的管理。与此同时,国家已经针对流动人员的管控出台了一系列文件,也专门设立的监管部门,而目前的定期上门清点住户人员情况的方式,明显不能满足高效准确的人员管理需求,因此,借助物联网来管理成为了必要方式。目前推出了《廉租房智能门锁管理方案》,通过廉租房大门部署远距离RFID识读设备,租客携带RFID双频卡片进入廉租房楼道时,阅读器识读RFID卡片信息,判断进出状态,并打开闸机,通过远程平台进行人员进出情况进行统计,RFID双...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 智能门锁 流动人员管理 高频读卡器 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-10-25 10:08:00
返回